DOCA0248IT-18

Nuove funzionalità per la versione firmware 002.004.000

  • Miglioramenti della sicurezza in EcoStruxure Panel Server:

    • Patch di sicurezza

  • Zona aggiunta ai dati di contestualizzazione per tutti i dispositivi.

    I dispositivi possono essere raggruppati per Zona nell’Elenco dispositivi nelle pagine Web seguenti:

    • Monitoraggio e controllo

    • Trending

    • Gestione dei dati

    NOTA: I dati della zona non vengono pubblicati sul Cloud o su server SFTP o HTTPS e non vengono esportati in un'esportazione csv locale o in un'esportazione di dati di Trending.

    Per ulteriori informazioni sulla creazione, la modifica, l'eliminazione di zone e l'assegnazione di dispositivi a una zona, vedere DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

    NOTA: La zona di carico non è più disponibile per gli interruttori associati. La zona viene invece aggiunta nei dati di contestualizzazione. I nomi esistenti di Zona di carico non vengono migrati nei dati di contestualizzazione della Zona.
  • Introduzione della strategia di polling con timeout di connessione dinamico per evitare il sovraccarico della rete di comunicazione Modbus. Quando un dispositivo passa allo stato Non collegato, il verificatore di connessione utilizza una strategia di ritardo incrementale (raddoppio del periodo di polling) per gestire gli intervalli di polling della connessione. L'intervallo di polling aumenta progressivamente come segue:

    • 30 secondi

    • 1 minuto

    • 2 minuti

    • 4 minuti

    • 8 minuti

    • 15 minuti (valore massimo)

    Quando l'intervallo di polling raggiunge i 15 minuti, il sistema continua a eseguire il polling a questo intervallo fino a quando non viene rilevata una modifica della condizione del dispositivo e quest’ultimo torna allo stato Collegato. L'intervallo di polling torna quindi al periodo di comunicazione impostato per il dispositivo.

  • Supporto per il nuovo formato dei modelli di dispositivi personalizzati creati nello strumento EPC Web. Il nuovo formato include le seguenti caratteristiche:

    • Valori enumerati per le misurazioni, basati su un dizionario condiviso tra lo strumento Web EPC e EcoStruxure Panel Server. Quando si crea il modello personalizzato nello strumento EPC Web, verificare nella documentazione del dispositivo che i valori di misurazione selezionati siano corretti per la misurazione.

      NOTA: In caso di mancata corrispondenza, la misurazione viene visualizzata nelle pagine Web di Panel Server come "Nessun dato" e con un'icona che indica che il valore di misurazione dei dati è obsoleto o non valido.
    • I dati di identificazione di un dispositivo associato a un modello di dispositivo personalizzato vengono recuperati dinamicamente dal dispositivo stesso.

    Per ulteriori informazioni, vedere Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

  • Supporto per le seguenti nuove misurazioni della qualità dell'aria gestite tramite un modello di dispositivo personalizzato:

    • Composti organici volatili (in percentuale)

    • Particelle di diametro pari o inferiore a 1,0 μm (in percentuale)

    • Particelle di diametro pari o inferiore a 2,5 μm (in percentuale)

    • Particelle di diametro pari o inferiore a 4,0 μm (in percentuale)

    • Particelle di diametro pari o inferiore a 10 μm (in percentuale)

    • Pressione (in Pa)

    • Livello di pressione sonora (in dB)

    • Illuminamento (lux)

    • Concentrazione di formaldeidi (in percentuale)

    • Concentrazione di NO e NO2 (in percentuale)

  • Raccomandazioni per l'ottimizzazione delle reti con dispositivi Modbus aggiunti a DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

Funzionalità avanzate:

  • Aggiunta della gestione della funzione di scansione per i dispositivi wireless IEEE 802.15.4. La funzione di scansione dei dispositivi collegati può essere disattivata o attivata, in base al dispositivo. Quando è disattivata, consente di prevenire i disturbi su altri dispositivi wireless IEEE 802.15.4. È importante comprendere le conseguenze di questa azione prima di disattivare la funzione. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

Nuovi dispositivi supportati

  • PowerTag Energy A9MEM1575 conforme agli standard IEC e UL.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.