DOCA0248PT-17

Gateway Panel Server Advanced

O Panel Server Advanced é um gateway multifunções de elevado desempenho, utilizado para obter dados de dispositivos IEEE 802.15.4 e Modbus.

O Panel Server Advanced é um concentrador de dados para dispositivos sem fios (consulte a lista detalhada).

O Panel Server Advanced está disponível com várias fontes de alimentação:

  • PAS800: 110-277 Vca/Vcc

  • PAS800L: 24 Vcc

  • PAS800P: Power over Ethernet (PoE)

O Panel Server Advanced fornece as seguintes funcionalidades:

  • Duas portas 10/100BASE-T Ethernet RJ45

  • Conetividade Modbus TCP/IP a montante (ligação de extremidade)

  • Conetividade Wi-Fi a montante

  • Ponto de acesso Wi-Fi

  • Conetividade Modbus TCP/IP a jusante

  • Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante

  • Conetividade Modbus-SL a jusante

  • Duas entradas digitais (PAS800L)

  • Antena de Wi-Fi interna

  • Antena externa IEEE 802.15.4

  • Amostragem de dados

  • Registo de dados (3 anos)

  • Compatível com as seguintes ferramentas de colocação em funcionamento do Panel Server e dispositivos ligados:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Páginas Web do EcoStruxure Panel Server

  • Compatível com as seguintes aplicações na nuvem da Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convenção

O EcoStruxure Panel Server é doravante referido como Panel Server.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.