Neue Funktionen der Firmwareversion 002.006.000
-
Sicherheitsverbesserungen im EcoStruxure Panel Server:
-
Sicherheitspatch
. -
Die Firmwareversion 002.006.000 bietet verbesserte Sicherheit (weitere Informationen finden Sie in den behobenen Problemen).
-
-
Der Panel Server ermöglicht es Ihnen, eine IPv6-Adresse und eine IPv6-Gateway-Adresse zu konfigurieren.
Einstellung
Getrennter Ethernet-Modus
Geschalteter Ethernet-Modus
Wi-Fi-Infrastruktur
ETH1-Port
ETH2-Port
IPv6-Adresse zugeordnet zur Einstellung IPv6-Präfixlänge.
Wird verwendet, um eine globale oder eindeutige lokale Adresse zu konfigurieren.J
J
J
J
IPv6-Gateway-Adresse.
Dient zur Konfiguration der IPv6-Adresse des Gateways (in der Regel ein Router) für die Kommunikation mit vorgelagerten Systemen.J
N
J
J
J: Einstellung verfügbar. Die Adresse kann automatisch generiert oder manuell eingestellt werden.
N: Einstellung nicht verfügbar.Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in den Kapiteln Ethernet-Kommunikation und Wi-Fi-Infrastruktur im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
-
Der Panel Server unterstützt neue Firmwareversionen der PowerLogic-Umgebungssensoren:
-
Sensoren PowerLogic CL110 mit der Firmwareversion 2.1.5
-
Sensoren PowerLogic TH110 (ATMEL-Hardware) mit der Firmware version 1.0.5
-
Neue unterstützte Geräte
-
Sensoren PowerLogic TH110 (EFR32-Hardware) mit der Firmwareversion 2.0.0.
Verbesserungen der Benutzeroberfläche
-
Auf der Webseite Benutzerdefinierte Modelle ist die Schaltfläche EPC-Webzugang verfügbar, die Ihnen den direkten Zugriff auf das EPC Web-Tool zur Erstellung benutzerdefinierter Gerätemodelle ermöglicht.
-
Auf der Webseite Firmware-Update können Sie über die Schaltfläche Mehr erfahren auf Informationen zu Panel Server-Modellen und der entsprechenden Dokumentation auf www.SE.com zugreifen.