Gateway Panel Server Advanced
O Panel Server Advanced é um gateway multifunções de elevado desempenho, utilizado para obter dados de dispositivos IEEE 802.15.4 e Modbus.
Panel Server Advanced é um concentrador de dados para dispositivos sem fios (consulte a lista detalhada).
O Panel Server Advanced está disponível com várias fontes de alimentação:
-
PAS800: 110-277 Vca/Vcc
-
PAS800L: 24 Vcc
-
PAS800P: Power over Ethernet (PoE)
O Panel Server Advanced fornece as seguintes funcionalidades:
-
Duas portas 10/100BASE-T Ethernet RJ45
-
Conetividade Modbus TCP/IP a montante (ligação de extremidade)
-
Conetividade Wi-Fi a montante
-
Ponto de acesso Wi-Fi
-
Conetividade Modbus TCP/IP a jusante
-
Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante
-
Conetividade Modbus-SL a jusante
-
Duas entradas digitais (PAS800L)
-
Antena de Wi-Fi interna
-
Antena externa IEEE 802.15.4
-
Amostragem de dados
-
Registo de dados (3 anos)
-
Compatível com as seguintes ferramentas de colocação em funcionamento do Panel Server e dispositivos ligados:
-
Software EcoStruxure Power Commission
-
Páginas Web do EcoStruxure Panel Server
-
-
Compatível com as seguintes aplicações na nuvem Schneider Electric:
-
EcoStruxure Energy Hub
-
EcoStruxure Facility Expert
-
EcoStruxure Asset Advisor
-
EcoStruxure Resource Advisor
-