DOCA0178IT-21

Prestazioni e limitazioni

Prestazioni

  • Il numero di singoli punti di dati che possono essere campionati simultaneamente è limitato a 5.000 e a un flusso di 500 punti di dati al minuto.

  • Il numero di singoli allarmi selezionabili per la pubblicazione è limitato a 500. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

    Per ulteriori informazioni sul calcolo delle configurazioni valide per le misurazioni dei dati, consultare DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

  • Mantenere il firmware aggiornato per consentire al Centro assistenza clienti Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server.

    I certificati di accesso remoto per ogni versione del firmware sono validi fino alle date indicate nella tabella.

    Versione firmware Panel Server Data di validità del certificato di accesso remoto

    002.006.000

    10 gennaio 2027

    002.005.000

    08 ottobre 2026

    002.004.000

    10 agosto 2026

    002.003.000

    7 maggio 2026

    Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento del firmware, consultare DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

Limitazioni generali

  • Per qualsiasi conversione di dati in INT64 utilizzando i codici logici, il numero più grande che può essere rappresentato con precisione è 9007199254740991. Qualsiasi numero maggiore di questo non sarà valido.

  • Browser Web Mozilla Firefox non supportato.

  • Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 128 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.

Limitazioni alla pubblicazione

  • Per i dispositivi Smartlink legacy e i dispositivi di ingresso integrati, configurati come contatore di impulsi, quando la pubblicazione è per il cloud Schneider Electric, le unità non standard possono essere interpretate in modo errato e vengono pubblicati valori fuorvianti. Per evitare questo problema, nelle pagine Web configurare l’unità contatore impulsi utilizzando le unità standard (SI) (ad esempio, Wh) e utilizzare il peso dell’impulso per convertire nell’unità desiderata (ad esempio, kWh). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Parametri degli ingressi digitali a impulsi in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente

  • Quando è attivata la pubblicazione SFTP o HTTPS, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sui server SFTP o HTTPS.

  • Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

Limitazioni della configurazione del gateway principale/secondario

  • Il Panel Server principale non è in grado di visualizzare e gestire i valori di misurazione degli ingressi digitali configurati sul gateway Panel Server secondario. Si consiglia di sostituire il Panel Server secondario con un dispositivo I/O Smart Link per attivare gli ingressi e le uscite dei canali configurati in I/O Smart Link da visualizzare correttamente nelle pagine Web di Panel Server e pubblicate in qualsiasi applicazione cloud associata.

  • In una configurazione con Panel Server e PowerTag Link, per dispositivi Energy collegati a valle a un PowerTag Link secondario con gateway Panel Server principale, entrambe le misurazioni di Energia attiva ricevuta ed Energia attiva erogata sono visualizzate in modo errato con Nessun valore dati (NaN) nella pagina Web Monitoraggio e controllo di Panel Server. Inoltre, queste misurazioni non vengono pubblicate nell’applicazione a monte.

    Come soluzione alternativa, visualizzare i dati combinati di Energia attiva erogata + ricevuta, che viene visualizzata correttamente con valori accurati nelle pagine Web Monitoraggio e controllo e Home e pubblicati nell'applicazione a monte.

    NOTA: In EcoStruxure Energy Hub (EEH) i dati combinati di Energia attiva erogata + ricevuta non vengono visualizzati.

  • In una configurazione gateway Panel Server principale-secondario, la modifica di un’impostazione contestualizzata di un dispositivo nel Panel Server secondario (ad esempio, posizione ausiliaria modificata da SD a SDE) non viene riflessa automaticamente nel gateway principale. È richiesto un aggiornamento manuale nel Panel Server principale per visualizzare le modifiche.

  • PowerTag Control:

    • Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:

      • Nessun rilevamento automatico.

      • Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

Limitazioni sui modelli di dispositivi personalizzati

  • A causa del formato aggiornato dei modelli di dispositivi personalizzati, i modelli creati prima di ottobre 2025 non possono essere importati in Panel Server dallo strumento EPC Web. Il formato aggiornato per i modelli di dispositivi personalizzati è compatibile con il firmware Panel Server versione 002.004.000 o successiva. Consultare la tabella di compatibilità modello personalizzato in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

    Per informazioni sulla creazione e la modifica di modelli di dispositivi personalizzati nello strumento EPC Web, consultare EPC Web.

  • Le versioni correnti e disponibili dei modelli in Panel Server sono indicate con un'icona di formato obsoleto nella tabella dei modelli di dispositivi personalizzati nelle pagine Web di Panel Server. È garantita la continuazione del supporto.

  • Il passaggio da una versione all'altra nelle pagine Web di Panel Server dipende dal formato delle versioni correnti e disponibili, come indicato nella tabella seguente:

    Versione corrente Versione disponibile Possibilità di passaggio

    Formato obsoleto

    Formato obsoleto

    Formato obsoleto

    Formato aggiornato

    Formato aggiornato

    Formato obsoleto

    No

    Formato aggiornato

    Formato aggiornato

    Per una spiegazione dettagliata dei modelli di dispositivi personalizzati supportati e delle azioni associate, vedere Modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Compatibilità con versioni precedenti per modelli personalizzati esistenti dopo l’aggiornamento del firmware

    1. Dopo l’aggiornamento del firmware di Panel Server, se i dispositivi associati a un modello personalizzato visualizzano dati errati o il modello personalizzato non può più essere importato nelle pagine Web, aggiornare e rigenerare tale modello personalizzato utilizzando EPC Web.

    2. Importare nuovamente il modello personalizzato in Panel Server.

    3. Eseguire l’azione Cambia versioni e aggiorna per il modello personalizzato.

  • Pubblicazione dinamica dell'identificazione del dispositivo: Panel Server recupera i dati di identificazione dei dispositivi in modo dinamico dal dispositivo, con le seguenti eccezioni:

    • Nome applicazione utente

    • Famiglia dispositivi

    I seguenti valori statici nei modelli di dispositivi personalizzati non sono supportati da Panel Server:

    • Revisione hardware

    • Revisione software

  • Le unità definite nella misurazione personalizzata non vengono pubblicate nel cloud.

  • Per i dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario, se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:

    1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.

    2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.

    3. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.

    4. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un’applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Limitazioni su campionamento dati e allarme

  • Gli allarmi non vengono pubblicati per i dispositivi con stato Scollegato nel momento in cui la configurazione remota viene ricevuta da Panel Server dopo la pubblicazione di una topologia.

    Verificare che tutti i dispositivi siano collegati prima di pubblicare una topologia.

  • Dopo aver modificato la configurazione di campionamento dei dati di un dispositivo, le pagine Web di Panel Server seguenti sono bloccate e non disponibili durante l’applicazione delle modifiche:

    • Gestione dei dati

    • Backup e ripristino

    • Modelli personalizzati

Limitazioni sui dispositivi Modbus

  • Alcuni dati di identificazione dispositivo dei dispositivi aggregati collegati a valle di un Smartlink SI B o Smartlink SI D (come I/O Smart Link o dispositivi wireless) sono visualizzati nella pagina Web di Panel Server se i dati sono configurati e messi in servizio dalla pagina Web di Smartlink SI B o Smartlink SI D.

  • Limitazioni su dispositivi Acti9 Smartlink Modbus:

    • Per i dispositivi Acti9 Smartlink Modbus legacy, quando Panel Server non è in grado di leggere la versione hardware a causa di caratteri UTF-8 non standard, un carattere di sostituzione (�) viene visualizzato in Identificazione > Revisione hardware nelle pagine Web. In precedenza i caratteri non standard non erano decodificati e veniva visualizzato Nessun dato.

  • Limitazioni su dispositivi I/O Smart Link:

    • Durante la messa in servizio di un I/O Smart Link (in sostituzione di un Acti9 Smartlink Modbus legacy con versione firmware 001.003.00X) nel software EcoStruxure Power Commission, lasciando Nessuno nella riga Elemento segnale si provoca un errore quando il dispositivo viene messo in servizio in Panel Server. La configurazione di messa in servizio di I/O Smart Link non può essere salvata in Panel Server.

    • I dispositivi I/O Smart Link supportano i seguenti caratteri speciali:

      ASCII

      1

      2

      4

      5

      6

      7

      8

      11

      12

      13

      14

      15

      30

      32

      33

      61

      63

      64

      93

      95

      Carattere

      spazio

      !

      #

      $

      %

      &

      *

      +

      ,

      -

      .

      =

      ?

      @

      \

      ^

      _

      |

      ~

    • Tempo di funzionamento, contamanovre e contatore di sgancio non disponibili per Dispositivi cablati e I/O standard.

  • Limitazioni per interruttori frame MasterPacT NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Per informazioni su quali unità di sgancio e interfacce sono supportate, consultare:

NOTA: Quando si aggiunge manualmente un dispositivo Modbus, accertarsi di selezionare il modello di dispositivo corretto dall’elenco Dispositivi. Il nome del modello del dispositivo include informazioni sull’unità di sgancio e sull’interfaccia di connessione o sul modulo.

Limitazioni per i dispositivi wireless

  • Per dispositivi a pulsante ZBRT, la comunicazione con i pulsanti si interrompe quando Panel Server passa da un canale all’altro. Disattivare il ZBRT dispositivo (consultare ZBRZ scheda di istruzioni del modulo di messa in servizio NNZ21729) e scoprire ZBRT ristabilire la comunicazione.

  • Per i dispositivi Exiway Link, il valore dello stato delle spie (ON, OFF) è rilevante solo quando il dispositivo non è in modalità di emergenza.

Limitazioni sui dispositivi di ingresso configurati come contatore di impulsi

A seconda della lingua del browser utilizzato, quando si immette un valore nel campo Peso impulsi, per aggiungere un valore decimale (ad esempio 1,5) può essere necessario copiare e incollare il valore nel campo. Può comparire un messaggio di errore per indicare che il valore non è valido, ma viene utilizzato per il calcolo di consumo e flusso.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.