DOCA0178IT-21

Versione firmware 001.003.001

Nuove funzionalità

  • Aggiunta di pagine Web di EcoStruxure Panel Server per il monitoraggio

  • Miglioramento del tempo di risposta alla richiesta Modbus TCP/IP e del funzionamento per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4

  • Aggiunta di allarmi per i sensori di energia wireless PowerTag e PowerLogic Tag:

    • allarme corrente nominale 45%

    • Allarme di sovracorrente del 50%

    • allarme corrente nominale 80%

    • allarme corrente zero

  • Modalità infrastruttura Wi-Fi con antenna interna o esterna (codice PASA-ANT1).

  • Aggiunta manuale di dispositivi seriali Modbus collegati a un gateway secondario/a valle. Ad esempio, i gateway secondari/a valle possono essere Panel Server, Link150 o gateway di terze parti.

    Esempio: due dispositivi seriali Modbus sono collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata. Il Panel Server (PAS#2) è collegato a una porta Ethernet del Panel Server (PAS#1) principale/a monte. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Integrazione con le applicazioni cloud Schneider Electric EcoStruxure Asset Advisor, EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Energy Hub con funzionalità limitate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.

  • Diagnostica Ethernet per la convalida dell'integrazione di Panel Server nella comunicazione a monte.

  • Nuove lingue supportate nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server: italiano, spagnolo, tedesco, russo.

  • Per i dispositivi wireless, configurazione del periodo di comunicazione per famiglia (energia, ambiente, controllo) sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server e sul software EcoStruxure Power Commission.

  • Display FDM128 supportato, ma occorre aggiornare alla versione più recente del firmware FDM128 (versione 8.0.30 o successive). Per informazioni dettagliate sui dispositivi wireless supportati, vedere DOCA0151EN Enerlin'X FDM128 – Ethernet Display for Eight Devices – Firmware Release Notes.

    Acti9 Active, gli ausiliari di segnalazione wireless per ComPacT e PowerPacT e PowerLogic Tag non vengono visualizzati.

  • Accesso remoto (è richiesta un'azione locale per abilitare l'accesso remoto alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server).

Problemi noti

La versione software 2.24 di EcoStruxure Power Commission non utilizza l'ID server virtuale per accedere ai dispositivi seriali Modbus.

Quando un ID server virtuale diverso dall'ID server/indirizzo Modbus fisico è allocato a un dispositivo Modbus seriale, la versione software 2.24 di EcoStruxure Power Commission utilizza l'indirizzo Modbus fisico/ID server per accedere al dispositivo Modbus seriale.

Per evitare qualsiasi problema durante la messa in servizio dei dispositivi seriali Modbus nel software EcoStruxure Power Commission, verificare che l'indirizzo Modbus fisico / ID server e l'ID server virtuale di ogni dispositivo Modbus a valle sotto il gateway Panel Server siano univoci e che non siano stati precedentemente assegnati come indirizzo Modbus fisico o ID server virtuale a qualsiasi dispositivo wireless, Modbus seriale o Modbus TCP/IP.

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

  • Opzione 1 - Modificare l'indirizzo fisico Modbus del dispositivo sulla rete seriale Modbus come segue:

    1. Impostare l'indirizzo Modbus fisico del dispositivo a un valore non assegnato come ID server virtuale a un altro dispositivo wireless, Modbus seriale o Modbus TCP/IP.

    2. Accedere alle pagine Web di Panel Server e aggiornare di conseguenza l'indirizzo Modbus fisico / ID server del dispositivo in Panel Server.

  • Opzione 2 - Modificare l'ID del server virtuale del dispositivo in Panel Server come segue:

    Accedere alle pagine Web di Panel Server e modificare l'ID del server virtuale del dispositivo con un valore diverso dall'indirizzo Modbus fisico/ID server di qualsiasi altro dispositivo sulla rete seriale Modbus.

Problemi risolti

Tutti i problemi noti della versione firmware 001.002.000 sono stati risolti.

Funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel ServerUniversal nella versione firmware 001.003.001.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Pagine Web integrate per la diagnostica

Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati).

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Comunicazione IEEE 802.15.4

Numero max di dispositivi wireless

  • Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO2, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di:

    • 20 sensori di energia PowerTag o PowerLogic Tag oppure Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

  • o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110

Ingressi digitali (PAS600L)

Messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission

Messa in servizio con le pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Monitoraggio con il software EcoStruxure Power Commission e le pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Display PowerTag Link

Configurazione

Software EcoStruxure Power Commission

Pagine Web integrate per le impostazioni Ethernet per la comunicazione a monte

Pagine Web integrate per le impostazioni Modbus di dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus seriali

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

DPWS

HTTPS

Prestazioni e limitazioni

  • Prestazioni e limitazioni su EcoStruxure Panel ServerUniversal :

    • Funzione di backup e ripristino della configurazione di Panel Server non disponibile.

    • Allarmi non impostati e non visualizzati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Impossibilità di raccogliere dati da un dispositivo finale wireless collegato a un gateway secondario/a valle di Panel Server come un altro Panel Server, un PowerTag Link o un gateway Smartlink SIB).

    • Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

    • Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

  • Limitazioni su Smartlink Modbus:

    • Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Stato di ingressi/uscite Smartlink Modbus o contatore disponibile dai registri Modbus non visualizzato nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Allarmi non visualizzati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control non sono supportati da EcoStruxure Panel ServerUniversal .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.