DOCA0178IT-21

Nuove funzionalità della versione 002.001.000

  • Nuovo modello PAS600P rilasciato con versione hardware 002.000.000

  • Supporto per i seguenti comandi dal cloud a dispositivi Exiway Link

    • Individuare un dispositivo Exiway Link per farlo lampeggiare per cinque minuti

    • Disabilitare o abilitare i test periodici

    • Avviare il test funzionale

    • Accendere o spegnere la luce

    • Sincronizzare dispositivi Exiway Link

  • Aggiunta dei seguenti comandi dalle pagine Web ai dispositivi Exiway Link:

    • Individuare un dispositivo Exiway Link per farlo lampeggiare per cinque minuti

    • Disabilitare o abilitare i test periodici

    • Avviare il test funzionale

  • Aggiunta del campionamento e pubblicazione delle seguenti misure ambientali in tempo reale, in base al dispositivo collegato:

    • Tensione batteria

    • Temperatura interna

    • Collegamento RSSI

Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:

  • Pagina di Monitoraggio e controllo organizzata con due viste:

    • Vista dispositivo: la vista incentrata sul dispositivo consente di visualizzare i dati per un dispositivo. I dati vengono visualizzati come widget per ogni tipo di dati.

    • Vista dispositivi multipli: selezionare fino a 5 dispositivi e 2 tipi di dati da visualizzare. La selezione viene mantenuta quando si fa clic lontano e si ritorna al punto precedente. Un collegamento sul nome di ogni dispositivo mostra direttamente la vista dispositivo.

  • Aggiunta della gravità dell'allarme nella pagina Gestione dati per i singoli dispositivi.

  • Indicatore stato di connessione dispositivo wireless: aggiunto stato connessione in arancione per una qualità di connessione ridotta con possibile perdita di comunicazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.