DOCA0178IT-21

Nuove funzionalità per la versione del firmware 002.006.000

  • Miglioramenti della sicurezza in EcoStruxure Panel Server:

    • Patch di sicurezza

      .
    • La versione del firmware 002.006.000 include un miglioramento della sicurezza (per ulteriori informazioni, vedere i problemi risolti).

  • Panel Server consente di configurare un indirizzo IPv6 e un indirizzo gateway IPv6.

    Impostazione

    Modalità Ethernet separata

    Modalità Ethernet commutata

    Infrastruttura Wi-Fi

    Porta ETH1

    Porta ETH2

    Impostazione indirizzo IPv6 associato a lunghezza prefisso IPv6.
    Utilizzata per configurare un indirizzo locale globale o univoco.

    S

    S

    S

    S

    Indirizzo gateway IPv6.
    Utilizzato per configurare l'indirizzo IPv6 del gateway (di solito un router) per la comunicazione con i sistemi a monte.

    S

    N

    S

    S

    S: impostazione disponibile. L'indirizzo può essere generato automaticamente o impostato manualmente.
    N: impostazione non disponibile

    Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare i capitoli Comunicazione Ethernet e Infrastruttura Wi-Fi in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Panel Server supporta le nuove versioni del firmware dei sensori ambientali PowerLogic:

    • Sensori PowerLogic CL110 con versione firmware 2.1.5

    • Sensori PowerLogic TH110 (hardware ATMEL) con versione firmware 1.0.5

Nuovi dispositivi supportati

  • Sensori PowerLogic TH110 (hardware EFR32) con versione firmware 2.0.0.

Miglioramenti all’interfaccia utente

  • Nella pagina Web Modelli personalizzati, il pulsante Accesso EPC Web consente di accedere direttamente allo strumento EPC Web per creare modelli di dispositivi personalizzati.

  • Nella pagina Web Aggiornamento firmware, il pulsante Ulteriori informazioni consente di accedere alle informazioni sui modelli di Panel Server e alla documentazione su www.se.com.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.