DOCA0178DE-21

Neue Funktionen der Firmwareversion 002.006.000

  • Sicherheitsverbesserungen im EcoStruxure Panel Server:

    • Sicherheitspatch

      .
    • Die Firmwareversion 002.006.000 bietet verbesserte Sicherheit (weitere Informationen finden Sie in den behobenen Problemen).

  • Der Panel Server ermöglicht es Ihnen, eine IPv6-Adresse und eine IPv6-Gateway-Adresse zu konfigurieren.

    Einstellung

    Getrennter Ethernet-Modus

    Geschalteter Ethernet-Modus

    Wi-Fi-Infrastruktur

    ETH1-Port

    ETH2-Port

    IPv6-Adresse zugeordnet zur Einstellung IPv6-Präfixlänge.
    Wird verwendet, um eine globale oder eindeutige lokale Adresse zu konfigurieren.

    J

    J

    J

    J

    IPv6-Gateway-Adresse.
    Dient zur Konfiguration der IPv6-Adresse des Gateways (in der Regel ein Router) für die Kommunikation mit vorgelagerten Systemen.

    J

    N

    J

    J

    J: Einstellung verfügbar. Die Adresse kann automatisch generiert oder manuell eingestellt werden.
    N: Einstellung nicht verfügbar.

    Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in den Kapiteln Ethernet-Kommunikation und Wi-Fi-Infrastruktur im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Der Panel Server unterstützt neue Firmwareversionen der PowerLogic-Umgebungssensoren:

    • Sensoren PowerLogic CL110 mit der Firmwareversion 2.1.5

    • Sensoren PowerLogic TH110 (ATMEL-Hardware) mit der Firmware version 1.0.5

Neue unterstützte Geräte

  • Sensoren PowerLogic TH110 (EFR32-Hardware) mit der Firmwareversion 2.0.0.

Verbesserungen der Benutzeroberfläche

  • Auf der Webseite Benutzerdefinierte Modelle ist die Schaltfläche EPC-Webzugang verfügbar, die Ihnen den direkten Zugriff auf das EPC Web-Tool zur Erstellung benutzerdefinierter Gerätemodelle ermöglicht.

  • Auf der Webseite Firmware-Update können Sie über die Schaltfläche Mehr erfahren auf Informationen zu Panel Server-Modellen und der entsprechenden Dokumentation auf www.SE.com zugreifen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.