DOCA0178ES-21

Nuevas características de la versión de firmware 002.006.000

  • Mejoras de seguridad en EcoStruxure Panel Server:

    • Parche de seguridad

      .
    • La versión de firmware 002.006.000 incluye una mejora de seguridad (para obtener más información, consulte los problemas resueltos).

  • Panel Server le permite configurar una dirección IPv6 y una dirección de puerta de enlace IPv6.

    Ajuste

    Modo Ethernet separado

    Módulo Ethernet conmutado

    Infraestructura Wi-Fi

    Puerto ETH1

    Puerto ETH2

    Dirección IPv6 asociada al ajuste Longitud del prefijo IPv6.
    Se utiliza para configurar una dirección global o una dirección local única.

    Y

    Y

    Dirección de puerta de enlace IPv6.
    Se utiliza para configurar la dirección IPv6 de la puerta de enlace (normalmente un router) y comunicarse con los sistemas de nivel superior.

    NO

    Y

    Y: Ajuste disponible. La dirección se puede generar automáticamente o establecer manualmente.
    N: parámetro no disponible

    Para obtener más información sobre los ajustes, consulte los capítulos Comunicación Ethernet e Infraestructura Wi-Fi en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Panel Server es compatible con las nuevas versiones de firmware de los sensores ambientales PowerLogic:

    • Sensores PowerLogic CL110 con la versión de firmware 2.1.5

    • Sensores PowerLogic TH110 (hardware ATMEL) con la versión de firmware 2.1.5

Nuevos dispositivos compatibles

  • Sensores PowerLogic TH110 (hardware EFR32) con la versión de firmware 2.0.0.

Mejoras en la interfaz de usuario

  • En la página web Modelos personalizados, el botón Acceso a EPC Web le permite acceder a la herramienta EPC Web directamente para crear modelos de dispositivos personalizados.

  • En la página web Actualización de firmware, el botón Más información le permite acceder a información sobre modelos de Panel Server y documentos en www.SE.com.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.