DOCA0178ES-21

Nuevas características de la versión 002.001.000

  • Nuevo modelo PAS600P lanzado con versión de hardware 002.000.000

  • Compatibilidad con los siguientes comandos de la nube a dispositivos Exiway Link

    • Busque un dispositivo Exiway Link y hágalo parpadear durante cinco minutos

    • Deshabilitar o habilitar pruebas periódicas

    • Iniciar prueba funcional

    • Encender o apagar la luz

    • Sincronizar dispositivos Exiway Link

  • Añadir los siguientes comandos de páginas web a dispositivos Exiway Link:

    • Busque un dispositivo Exiway Link y hágalo parpadear durante cinco minutos

    • Deshabilitar o habilitar pruebas periódicas

    • Iniciar prueba funcional

  • Añadir muestreos y publicar las siguientes mediciones ambientales en tiempo real, según el dispositivo conectado:

    • Tensión de la batería

    • Temperatura interna

    • Enlace RSSI

Mejoras en la experiencia del usuario de las páginas web de Panel Server:

  • Página Supervisión y control organizada con dos vistas:

    • Vista del dispositivo: la vista centrada en el dispositivo permite mostrar los datos de un dispositivo. Los datos se muestran como widgets para cada tipo de datos.

    • Vista de varios dispositivos: selecciona hasta 5 dispositivos y 2 tipos de datos para mostrar. La selección se mantiene al hacer clic fuera y volver. Un enlace en cada nombre de dispositivo muestra directamente la vista del dispositivo.

  • Añadir la gravedad de la alarma en la página de gestión de datos para dispositivos individuales.

  • Indicador del estado de la conexión del dispositivo inalámbrico: se ha añadido el estado de la conexión en color naranja para reducir la calidad de la conexión con una posible pérdida de comunicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.