DOCA0178DE-21

Neue Funktionen in Version 002.001.000

  • Neues PAS600P-Modell mit Hardwareversion 002.000.000

  • Unterstützung für die folgenden Befehle von der Cloud an Exiway Link-Geräte

    • Lokalisieren eines Exiway Link-Geräts, das es für fünf Minuten blinken lässt

    • Deaktivieren oder Aktivieren periodischer Tests

    • Starten des Funktionstests

    • Ein- oder Ausschalten des Lichts

    • Synchronisieren der Exiway Link-Geräte

  • Neu hinzugefügt - die folgenden Befehle von den Webseiten an Exiway Link-Geräte:

    • Lokalisieren eines Exiway Link-Geräts, das es für fünf Minuten blinken lässt

    • Deaktivieren oder Aktivieren periodischer Tests

    • Starten des Funktionstests

  • Neu hinzugefügt - Erfassung und Veröffentlichung der folgenden Echtzeit-Umgebungsmessdaten, abhängig vom verbundenen Gerät:

    • Batteriespannung

    • Innentemperatur

    • RSSI-Verbindung

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Panel Server-Webseiten:

  • Seite Überwachung und Steuerung, die in zwei Ansichten angeordnet ist:

    • Geräteansicht: Die gerätespezifische Ansicht ermöglicht die Anzeige von Daten für ein Gerät. Die Daten werden für jeden Datentyp als Widgets angezeigt.

    • Mehrgeräteansicht: Wählen Sie bis zu 5 Geräte und 2 Datentypen zur Anzeige aus. Die Auswahl wird beibehalten, wenn Sie wegklicken und zurückkehren. Über einen Link auf jedem Gerätenamen wird direkt die Geräteansicht angezeigt.

  • Neu hinzugefügt - Alarmstufe auf der Seite der Datenverwaltung für einzelne Geräte.

  • Verbindungsstatusanzeige für Wireless-Geräte: Zusätzlicher Verbindungsstatus in orange für verminderte Verbindungsqualität mit möglichem Kommunikationsverlust.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.