DOCA0178IT-21

Limitazioni per la versione firmware 002.006.000

Limitazioni sulla comunicazione Wi-Fi

  • La limitazione descritta nella tabella seguente si applica a tutti i modelli Panel Server con versione firmware 002.006.000, eccetto i modelli Wired by Design (PAS600LWD, PAS600PWD), quando:

    • l’infrastruttura Wi-Fi è configurata sulle pagine Web di Panel Server e

    • Panel Server è connesso a un punto di accesso Wi-Fi.

Condizione… Conseguenza… Azione
  1. l'utente disattiva l'infrastruttura Wi-Fi dalle pagine Web di Panel Server (Attivazione infrastruttura e Attivazione Wi-Fi disabilitate) e

  2. l'utente applica le modifiche facendo clic sul pulsante Salva e applica configurazione

Per impostazione predefinita Panel Server non può ricollegarsi attraverso l'interfaccia Ethernet, pertanto:

  • l'utente non può più connettersi alle pagine Web,

  • Panel Server non è in grado di pubblicare i dati sul cloud Schneider Electric o su un server SFTP o HTTPS tramite l'interfaccia Ethernet (in una delle modalita Ethernet configurate, Separata o Commutata).

  • Spegnere e riaccendere Panel Server con il pulsante multifunzione sul pannello frontale di Panel Server. Per ulteriori informazioni sul Pulsante multifunzione, consultare DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente, oppure

  • Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione dalla morsettiera di alimentazione di Panel Server.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.