DOCA0178DE-21

Einschränkungen für die Firmwareversion 002.006.000

Einschränkungen bei der Wi-Fi-Kommunikation

  • Die in der folgenden Tabelle beschriebene Einschränkung gilt für alle Panel Server-Modelle mit der Firmwareversion 002.006.000, mit Ausnahme der „Wired by Design“-Modelle (PAS600LWD, PAS600PWD), wenn:

    • die Wi-Fi-Infrastruktur auf den Panel Server-Webseiten konfiguriert ist und

    • der Panel Server mit einem Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist

Wenn... Dann... Aktion
  1. Der Benutzer deaktiviert die Wi-Fi-Infrastruktur über die Panel Server-Webseiten (Aktivierung der Infrastruktur und Wi-Fi-Aktivierung deaktiviert). Und:

  2. Der Benutzer übernimmt die Änderungen, indem er auf die Schaltfläche Konfiguration speichern und anwenden klickt.

Der Panel Server kann standardmäßig keine Verbindung über die Ethernet-Schnittstelle herstellen, daher:

  • Der Benutzer kann keine Verbindung mehr zu den Webseiten herstellen.

  • Der Panel Server kann keine Daten mehr in der Schneider Electric-Cloud oder auf einem SFTP- oder HTTPS-Server über die Ethernet-Schnittstelle veröffentlichen (weder im Ethernet-Modus Getrennt noch im Ethernet-Modus Geschaltet).

  • Schalten Sie den Panel Server über die Multifunktionstaste an der Vorderseite des Panel Server aus und wieder ein. Weitere Informationen zur Multifunktionstaste finden Sie im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch. Oder:

  • Trennen Sie das Netzkabel von der Klemmenleiste der Spannungsversorgung des Panel Server und schließen Sie es wieder an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.