DOCA0178ES-21

Limitaciones de la versión de firmware 002.006.000

Limitaciones de la comunicación Wi-Fi

  • La limitación descrita en la siguiente tabla se aplica a todos los modelos Panel Server con versión de firmware 002.006.000, excepto los modelos Wired by Design (PAS600LWD, PAS600PWD), cuando:

    • La infraestructura Wi-Fi está configurada en las páginas web del Panel Server.

    • El Panel Server está conectado a un punto de acceso Wi-Fi.

Si... Entonces... Acción
  1. El usuario desactiva la infraestructura Wi-Fi en las páginas web del Panel Server (Activación de la infraestructura y Activación de Wi-Fi desactivadas).

  2. El usuario aplica los cambios haciendo clic en el botón Guardar y aplicar configuración.

Panel Server no puede volver a conectarse a través de la interfaz Ethernet de forma predeterminada, por lo que:

  • El usuario ya no puede conectarse a las páginas web.

  • Panel Server no puede publicar datos en la nube de Schneider Electric ni en un servidor SFTP o HTTPS utilizando la interfaz Ethernet (ya sea en el modo Ethernet configurado, Separado o Conmutado).

  • Apague y vuelva a encender el Panel Server con el botón multifunción, situado en la parte frontal del Panel Server. Para obtener más información sobre el botón multifunción, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Desenchufe y vuelva a enchufar el conductor de alimentación del bloque de terminales de la fuente de alimentación del Panel Server.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.