DOCA0184ES-07

Interruptor e interruptor seccionador favorito

Los interruptores, interruptores seccionadores e interruptores diferenciales seleccionados como producto favorito se clasifican por tipo de cuadro (cuadro principal o cuadro secundario). En la parte superior de la vista del esquema, a la izquierda, se encuentra un recordatorio para precisar el tipo de cuadro que está siendo configurado por el usuario.

Si el usuario quiere, bajo su responsabilidad, utilizar uno de estos favoritos en otro tipo de cuadro, puede acceder a él haciendo clic en "todos" en el filtro de roles de favoritos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?