SNMP
描述
页让您能够设定简单网络管理协议 (SNMP) 设置。
EIFE 接口支持 SNMP,允许网络管理员利用 SNMP 管理器远程访问 EIFE 接口以及查看 EIFE 接口的 MIBII 格式的网络状态和诊断数据。
具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改 SNMP 设置。
导航至“SNMP”页
如要查看页,请单击。
SNMPV1 代理设置
|
设置 |
描述 |
值 |
|---|---|---|
|
|
让您能够启用或禁用 SNMP 代理。 |
– |
|
|
让您能够输入 SNMP 代理监听网络流量时所用的监听端口的编号。 |
|
|
|
让您能够输入通知端口号。 |
|
系统对象设置
|
设置 |
描述 |
|---|---|
|
|
让您能够输入系统位置。 |
|
|
让您能够输入系统联系人姓名。 |
|
|
让您能够选择系统名称配置模式:
|
|
|
它让您能够手动输入系统名称。 |
社区名称设置
|
设置 |
描述 |
|---|---|
|
|
让您能够输入获取社区名称。 |
|
|
让您能够输入设置社区名称。 |
|
|
让您能够输入 TRAP 社区名称。 |
“已启用陷阱”设置
允许您选择以下任何一种陷阱,而它们在缺省配置下都是被禁用的:
|
设置 |
描述 |
|---|---|
|
|
EIFE 接口通电时将生成陷阱。 |
|
|
启用 SNMP 时将生成陷阱。 |
|
|
断开 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。 |
|
|
重新连接 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。 |
|
|
如果 SNMP 管理器访问未正确验证的 EIFE 接口,则生成陷阱。 |
SNMP 管理器设置
|
设置 |
描述 |
|---|---|
|
|
让您能够输入 IP 管理器 1 的 SNMP 地址。 |
|
|
让您能够输入 IP 管理器 2 的 SNMP 地址。 |