DOCA0106FR-13

Introduction

Présentation

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

L'interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ (interface EIFE ) permet de connecter un seul disjoncteur débrochable MasterPact MTZ à un réseau Ethernet.

Elle assure un accès numérique à toutes les données transmises par l'unité de contrôle MicroLogic  X du disjoncteur MasterPact MTZ . Elle fournit des informations sur le système IMU (unité fonctionnelle intelligente). De plus, elle contrôle les trois positions du disjoncteur dans son châssis :

  • Position Embroché

  • Position Débroché

  • Position Test

Fonctionnalités de l'interface EIFE

Les principales fonctionnalités de l'interface EIFE sont les suivantes :

  • Double port Ethernet 10/100 Mbits/s pour connexion en chaînage simple

  • Service Web de profil d'équipement pour détection de l'interface EIFE sur le réseau local ((LAN))

  • Interface Ethernet pour disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ

  • Pages Web de configuration intégrées

  • Pages de surveillance et de contrôle intégrées

  • Pages Web de diagnostics intégrées

  • Pages Web de sécurité intégrées

  • Gestion du statut de châssis (CE, CD, et CT)

  • Système intégré de notification des alarmes par e-mail

  • Interface IEC 61850 pour disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ

  • Communication de machine à machine (M2M)

  • Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour les utilisateurs accédant aux pages Web

Sessions de pages Web de l' EIFE

8 sessions HTTP maximum sont prises en charge. Une fois le protocole HTTPS activé, 4 sessions HTTPS simultanées sont prises en charge au maximum.

Versions de firmware de l' EIFE

Ce guide décrit les pages Web associées à deux versions différentes de firmware de l'interface EIFE  :

  • Le chapitre 2 décrit les pages Web de l'interface EIFE pour la version de firmware 004 ou supérieure.

  • Le chapitre 3 décrit les pages Web de l'interface EIFE pour la version de firmware 003 ou inférieure.

Protocoles pris en charge par l'interface EIFE

L'interface EIFE prend en charge les protocoles Ethernet suivants :

  • Modbus TCP/IP : Modbus TCP/IP est un protocole qui fournit

    @updatedD2
    la communication client/serveur entre des équipements et TCP/IP via une connexion Ethernet. Il permet l'échange de données entre l'interface EIFE et d'autres dispositifs compatibles Modbus TCP/IP via le port TCP 502.

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP) : ce protocole réseau gère la distribution des fichiers et données sur le Web. Il offre un service de serveur Web via le port TCP 80. Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour configurer à distance l'interface EIFE et consulter ses données de diagnostic.

  • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) : cette variante du protocole de transfert Web standard (HTTP) ajoute une couche de sécurité sur les données en transit via une connexion par protocole TLS (Transport Layer Security). Le protocole HTTPS permet la communication cryptée et la connexion sécurisée entre un utilisateur distant et l'interface EIFE . Il offre un service de serveur Web via le port TCP 443.

  • File Transfer Protocol Secure (FTPS) : cette variante du protocole de transfert de fichiers standard (FTP) ajoute une couche de sécurité sur les données en transit via une connexion par protocole TLS. Le protocole FTPS permet la communication cryptée et la connexion sécurisée entre un utilisateur distant et l'interface EIFE .

    NOTE: Pour une interface EIFE avec la version de firmware 004.006.000 ou ultérieure, utilisez un client FTPS (tel que FileZilla ou WinSCP) pour transférer les fichiers de configuration IEC 61850.
  • Simple Network Management Protocol (SNMP) :ce protocole réseau basé sur le format MIB2 permet de stocker et d'envoyer des informations d'identification et de diagnostic utilisées à des fins de gestion de réseau via le port UDP 161.

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) : ce protocole garantit une topologie sans boucle aux réseaux Ethernet. Il s'agit d'une version améliorée du protocole de couche liaison STP (Spanning Tree Protocol) exécuté au sein de ponts ou de commutateurs.

  • Device Profile for Web Services (DPWS) : ce protocole définit un ensemble minimum de contraintes de mise en œuvre afin d'activer des services Web sécurisés de messagerie, de détection, de description et de gestion d'événements sur des appareils dont les ressources sont limitées.

  • Network Time Protocol (NTP) : ce protocole réseau est conçu pour la synchronisation d'horloge entre systèmes informatiques sur des réseaux de données à commutation de paquets et à temps de latence variable.

  • Protocole IEC : cette norme s'applique aux réseaux et systèmes de communication installés dans des sous-stations. Basée sur le protocole Ethernet, il s'agit d'une méthode de communication standardisée développée pour prendre en charge des systèmes intégrés, composés de dispositifs électroniques intelligents (Intelligent Electronic Device, IED) auto-descriptifs multifournisseurs. Ces systèmes sont interconnectés pour fournir des fonctions de protection, de contrôle, de mesure et de surveillance en temps réel.

NOTE: Les protocoles HTTPS, FTPS, RSTP, NTP et IEC 61850 s'appliquent seulement à partir de la version de firmware 004.000.000 de l'interface EIFE .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?