DOCA0106FR-14

Description des pages Web

Page Web Surveillance

Sous-menu Surveillance

Page Web

Description

Données en temps réel

Pages de dispositifs simples

Les pages de dispositifs simples fournissent les relevés de base du disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Pages récapitulatives sur les dispositifs

Les pages récapitulatives sur les dispositifs fournissent des relevés de synthèse concernant le disjoncteur MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Tendance

La page Tendance fournit des graphiques et des tableaux de tendances en temps réel concernant le disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Enregistrement de dispositifs

Pages de dispositifs simples

Les pages de dispositifs simples fournissent des journaux de tendance graphiques et tabulaires concernant les quantités sélectionnables par l'utilisateur pour le disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Pages récapitulatives sur les dispositifs

Les pages récapitulatives sur les dispositifs fournissent des graphiques de tendance pour le disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Page Web Commande

Sous-menu Commande

Page Web

Description

Contrôle du dispositif

Contrôle du dispositif

Réinitialise et contrôle le disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Définir date/heure du dispositif

Définir date/heure du dispositif

Affiche la date et l'heure du disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Page Web Diagnostic

Sous-menu Diagnostic

Page Web

Description

Général

Statistiques

Affiche les données de diagnostic utilisées pour résoudre les problèmes liés au réseau.

Informations produit

Identification de l'appareil

  • Affiche les informations de base sur l' EIFE pour définir le nom du dispositif EIFE et aide à la localisation physique du dispositif.

  • Contient des informations sur le nom de produit, le numéro de série, le numéro de modèle, la version de firmware, l'identifiant unique, l'adresse MAC, l'adresse IPv4 et l'adresse de liaison locale IPv6.

Informations IMU

Affiche la liste des dispositifs IMU connectés au port ULP.

Vérification de l'état de santé du dispositif

Lire les registres de dispositifs

Affiche les données de registre raccordées localement à l'interface EIFE .

Vérification des communications

Vérifie le bon fonctionnement des communications du disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Lectures E/S

Lectures E/S

Affiche l'état du module d'E/S connecté au disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ . Affiche Aucun module d'E/S connecté si le disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ n'est connecté à aucun module d'E/S.

NOTE: Module d'E/S correspond au nom du disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ défini sur la page Liste des dispositifs .

Page Web Maintenance

Sous-menu Maintenance

Page Web

Description

Indicateurs

Indicateurs

Affiche les compteurs de maintenance du disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Page Web Configuration et paramètres

Sous-menu Configuration et paramètres

Page Web

Description

Général

Emplacement physique du dispositif

  • Localisez l'interface EIFE -XXYYZZ.

  • Cliquez sur Clignotant ON .

  • Le voyant ULP LED de l'interface EIFE -XXYYZZ clignote et reste actif pendant 15 secondes (mode de test : 1 seconde allumé, 1 seconde éteint).

Date et heure

Règle la date et l'heure manuellement, règle l'heure de l'interface EIFE automatiquement à l'aide d'une source SNTP, ou configure les dispositifs ULP connectés à l'interface EIFE pour synchroniser leur heure avec l'horloge de l'interface EIFE .

Fuseau horaire

Permet de configurer le fuseau horaire en fonction de la région et règle l'heure d'été.

Configuration réseau

Configuration Ethernet (double port)

Permet de configurer la liaison Ethernet.

Configuration IP

Permet de configurer les paramètres IP.

Filtrage Modbus TCP/IP

Permet de configurer le nombre maximal des connexions serveur Modbus TCP/IP. Configure les adresses IP qui ont accès à l'interface EIFE via Modbus TCP/IP.

Configuration e-mail

Configuration du serveur de messagerie

Permet de configurer les alarmes devant être transmises par e-mail.

Configure le paramètre SMTP pour le courrier électronique.

Evénements d'e-mail

Permet de configurer les alarmes à envoyer via la messagerie électronique.

Configuration du dispositif

Liste des dispositifs

Configure le disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ connecté à l'interface EIFE .

Enregistrement de dispositifs

Configure les paramètres de journalisation des dispositifs.

Exportation·des journaux de dispositifs

Configure les options d'exportation des journaux de dispositifs.

Autre configuration

Paramètres SNMP

Configure le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

Préférences

Permet de configurer les préférences de l' EIFE .

Contrôle des services avancé

Permet de configurer les paramètres de contrôle de service avancé.

Compte d'utilisateur

Permet de créer et de modifier des groupes et utilisateurs. Permet de configurer les comptes de messagerie électronique.

Accès aux pages Web

Permet de configurer les droits d'accès aux pages Web pour chaque groupe d'utilisateurs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?