DOCA0106FR-10

Date et heure

Description

La page Date et heure permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Définir manuellement la date et l'heure du disjoncteur débrochable connecté à l'interface MasterPact MTZ EIFE

  • Synchroniser automatiquement la date et l'heure du disjoncteur débrochable sur celles de l' MasterPact MTZ EIFE

  • Vérifier périodiquement la synchronisation à intervalles définis

Liste des paramètres pour la configuration de date et d'heure

Paramètre

Description

Manuel

Permet de sélectionner manuellement la date et l'heure du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ . Cette option est désactivée lorsque le mode Automatique est sélectionné.

Date

Permet de saisir manuellement la date au format aaaa-mm-jj.

Heure

Permet de saisir manuellement l'heure au format hh:mm:ss.

Automatique (SNTP)

Permet d'activer le réglage d'heure automatique du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ . Cette option est désactivée lorsque le mode Manuel est sélectionné.

Intervalle d'interrogation

Permet de régler l'intervalle d'interrogation en heures, de 1 à 63.

Obtenir automatiquement des serveurs via DHCP/BOOTP

Permet de cocher la case qui active l'obtention d'adresse de serveur via DHCP ou BOOTP.

Serveur SNTP/NTP principal

Permet d'indiquer l'adresse du serveur SNTP principal.

Serveur SNTP/NTP secondaire

Permet d'indiquer l'adresse du serveur SNTP secondaire.

Appliquer

Permet de synchroniser automatiquement l'heure du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ connecté à l'interface EIFE sur l'heure EIFE .

Annuler

Permet de supprimer la synchronisation du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ connecté à l'interface EIFE .

Code QR pour cette page

Contenu utile ?