Control de dispositivos
Comandos de restablecimiento
La página
le permite ejecutar uno o más comandos de restablecimiento.En el menú
, en el submenú , en la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo y haga clic en . Seleccione una en la lista para restablecerla.Esta función está siempre habilitada.
Control de aplicaciones
La página
permite controlar las siguientes aplicaciones de forma remota:-
Aplicación del interruptor automático
-
Aplicación de E/S
Gestión de contraseñas
Al ejecutar la operación de control de aplicaciones, aparece el cuadro de diálogo EIFE . Introduzca la contraseña en el cuadro de diálogo para ejecutar la operación de control de aplicaciones.
en la página web delLa contraseña es obligatoria para el interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic.
Las siguientes operaciones de la página
requieren contraseña:
Control |
Operación |
Disponibilidad |
---|---|---|
Interruptor automático |
Abrir/Cerrar |
Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic |
Luz |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
Carga |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
Restablecer contadores de entrada |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO 1 |
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO 2 |
|
Restablecer contadores de salida |
O1 O2 O3 |
IO 1 |
#O1 #O2 #O3 |
IO 2 |
|
Control de salida definido por el usuario |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
Aplicación del interruptor automático
En la página
, en , el grupo autorizado puede realizar las siguientes operaciones:
Control |
Estado |
Operación |
Disponibilidad |
---|---|---|---|
Interruptor automático |
Abrir/Cerrar/Disparado/ND |
Abrir/Cerrar |
Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic |
Aplicación de IO
En la página
, en , el grupo autorizado puede realizar las siguientes operaciones:
Control |
Estado |
Operación |
Disponibilidad |
---|---|---|---|
Restablecer contadores de entrada |
– |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO 1 |
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO 2 |
||
Restablecer contadores de salida |
– |
O1, O2, O3 |
IO 1 |
#O1 #O2 #O3 |
IO 2 |
||
Control de luces |
Activado o Desactivado |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
Control de carga |
Activado o Desactivado |
Activado/Desactivado |
IO 1 o IO 2 |
Control de salida definido por el usuario |
Activado o Desactivado |
Activado/Desactivado |
IO 1 o 2IO |
-
El control de aplicaciones de IO solo es posible cuando el módulo IO está conectado a un interruptor automático.
-
El control de luces y el de carga están disponibles cuando el conmutador rotativo de la aplicación de IO 1 o IO 2 está en la posición 4.
-
El control de salida definida por el usuario solo está disponible cuando la salida definida por el usuario se ha asignado con el software EcoStruxure Power Commission .
-
Si la entrada está asignada como contador de pulsos, la operación es P1, P2, P3, P4, P5 y P6 para IO 1. Para IO 2, la operación del contador de impulsos es #P1, #P2, #P3, #P4, #P5 y #P6.