DOCA0106FR-10

Préférences

Description

La page PRÉFÉRENCES permet de définir les préférences de l'interface EIFE concernant la fréquence d'actualisation des données.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier la configuration des préférences.

Accès à la page Préférences

Pour afficher la page PRÉFÉRENCES page, click PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > PRÉFÉRENCES .

Paramètres des préférences

Paramètre

Description

Valeur

Taux d'échantillonnage en temps réel

Définit la fréquence à laquelle les données du dispositif sont lues dans les tableaux de surveillance standard.

Plage de valeurs : 5 à 60 s

Réglage par défaut : 5 s

Période de vérification des communications

Définit la fréquence à laquelle les communications sont vérifiées lorsque l'explorateur affiche les résultats en temps réel dans les tableaux de surveillance standard. Cette fonction essaie de remettre les dispositifs hors service en marche automatiquement.

Plage de valeurs : 5 à 30 min

Réglage par défaut : 15 min

Code QR pour cette page

Contenu utile ?