SNMP
Descripción
La página permite ajustar la configuración de Simple Network Management Protocol (SNMP).
La interfaz EIFE es compatible con SNMP, lo que permite que un administrador de red acceda remotamente a una interfaz EIFE con un administrador de SNMP y vea el estado de la conexión de red y el diagnóstico de la interfaz EIFE en formato MIBII.
Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de SNMP.
Cómo navegar hasta la página SNMP
Para ver la página , haga clic en .
Ajustes del agente SNMPV1
|
Ajuste |
Descripción |
Valor |
|---|---|---|
|
|
Permite activar o desactivar el agente SNMP. |
– |
|
|
Permite especificar el número del puerto de escucha por el que el agente SNMP escuchará el tráfico de red. |
|
|
|
Permite especificar el número de puerto de notificación. |
|
Ajustes de objetos del sistema
|
Ajuste |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite especificar la ubicación del sistema. |
|
|
Permite especificar el nombre de la persona de contacto del sistema. |
|
|
Permite seleccionar el modo de configuración del nombre del sistema:
|
|
|
Permite especificar el nombre del sistema manualmente. |
Ajustes de nombres de comunidad
|
Ajuste |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite especificar el nombre de la comunidad para GET. |
|
|
Permite especificar el nombre de la comunidad para SET. |
|
|
Permite especificar el nombre de la comunidad para TRAP. |
Ajustes de capturas activadas
permite seleccionar cualquiera de las capturas siguientes, que están desactivadas de manera predeterminada:
|
Ajuste |
Descripción |
|---|---|
|
|
Genera una desviación cuando se enciende la interfaz EIFE . |
|
|
Genera una desviación (captura) si está activada la opción SNMP. |
|
|
Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet está desconectado. |
|
|
Genera una desviación cuando un vínculo de comunicación de puerto Ethernet se vuelve a conectar. |
|
|
Genera una desviación cuando un administrador de SNMP intenta acceder a la interfaz EIFE con una autenticación incorrecta. |
Ajustes de administradores SNMP
|
Ajuste |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite introducir el nombre o la dirección IP del administrador n.º 1 de SNMP. |
|
|
Permite introducir el nombre o la dirección IP del administrador n.º 2 de SNMP. |