SNMP
Description
La page
permet de définir les paramètres SNMP (Simple Network Management Protocol).L'interface EIFE prend en charge le protocole SNMP. Un administrateur réseau peut ainsi accéder à distance à une interface EIFE avec un gestionnaire SNMP et vérifier l'état et le diagnostic réseau de l'interface EIFE au format MIBII.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres SNMP.
Accès à la page SNMP
Pour afficher la page
, cliquez sur .Configuration d'agent SNMPV1
Paramètre |
Description |
Valeur |
---|---|---|
|
Permet d'activer ou de désactiver l'agent SNMP. |
– |
|
Permet d'entrer le numéro du port sur lequel l'agent SNMP écoute le trafic réseau. |
|
|
Permet d'entrer le numéro du port de notification. |
|
Paramètres des objets système
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet d'entrer l'emplacement du système. |
|
Permet d'entrer le nom de la personne à contacter pour le système. |
|
Permet de sélectionner le mode de configuration du nom du système :
|
|
Permet d'entrer manuellement le nom du système. |
Paramétrage des noms de communauté
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet d'entrer le nom de la communauté Get. |
|
Permet d'entrer le nom de la communauté Set. |
|
Permet d'entrer le nom de la communauté Trap. |
Configuration des notifications activées
L'option
vous permet de sélectionner l'un des traps suivants, qui sont désactivés par défaut :
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Génère une notification lorsque l'interface EIFE est mise sous tension. |
|
Génère une notification lorsque le protocole SNMP est activé. |
|
Génère une notification lors de la déconnexion d'une liaison de communication avec un port Ethernet. |
|
Génère une notification lors de la reconnexion d'une liaison de communication avec un port Ethernet. |
|
Génère une notification lorsqu'un gestionnaire SNMP accède à l'interface EIFE avec une authentification incorrecte. |
Configuration des gestionnaires SNMP
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet d'entrer le nom ou l'adresse IP de l'administrateur SNMP numéro 1. |
|
Permet d'entrer le nom ou l'adresse IP de l'administrateur SNMP numéro 2. |