DOCA0037FR-13

Structure de menu

Types de menu

Les menus FDM128 se répartissent en deux types :

  • Menus de paramètres : barre de titre avec fond bleu

  • Menus d'opérations : barre de titre avec fond vert

Menus de paramètres

Les menus de paramètre se composent de deux séquences :

  • la séquence de paramètres généraux

  • la séquence de paramètres des appareils : paramètres de communication, détection des appareils et nommage des appareils

L'assistant de configuration de l'Afficheur FDM128 vous guide dans ces séquences.

Vue générale

Le menu Vue générale sert à surveiller jusqu'à huit appareils simultanément.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la vue générale.

Vue d'appareil

Les menus Vue d'appareil ne sont accessibles qu'à partir du menu Vue générale .

Le menu Vue d'appareil du menu des disjoncteurs est composé des sous-menus suivants :

Le menu Vue d'appareil pour Smartlink SI B est composé des sous-menus suivants :

Le menu Vue d'appareil pour Smartlink SI D se compose du sous-menu PowerTag .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?