Recomendaciones
Sistemas críticos, alarmas y requisitos de manipulación
Los indicadores de alarmas de nivel crítico y las funciones del sistema requieren protección de hardware redundante e independiente o bloqueos mecánicos.
Si FDM128 Pantalla Ethernet para ocho dispositivos deja de estar operativo por cualquier razón (por ejemplo, la retroiluminación no funciona), tal vez sea difícil o imposible identificar una función. Las funciones que pueden suponer un peligro si no se ejecutan inmediatamente, como una parada de emergencia, deben ser independientes de la Pantalla FDM128 .
El diseño del sistema de control debe tener en cuenta lo siguiente de manera simultánea:
-
Una Pantalla FDM128 no operativa.
-
La incapacidad del operador para controlar los interruptores automáticos o responder a errores detectados mediante el uso de Pantalla FDM128 .
Manejo del panel LCD
Las siguientes características son específicas del panel LCD y se consideran parte del funcionamiento normal:
-
Es posible que la pantalla LCD muestre irregularidades en el brillo de algunas imágenes. Estas imágenes pueden parecer diferentes al verlas desde fuera del ángulo de visión especificado. A los lados de las imágenes también pueden aparecer sombras ampliadas o acoplamientos.
-
Los píxeles de la pantalla LCD pueden contener manchas blancas y negras y también es posible que parezca que el color ha cambiado.
-
Cuando una misma imagen se muestra durante un periodo largo, es posible que, al cambiar a otra, siga viéndose la imagen anterior. Si esto ocurriera, apague la Pantalla FDM128 , espere 10 segundos y reiníciela.
ATENCIÓN |
|---|
|
GRAVES LESIONES OCULARES Y CUTÁNEAS
El líquido presente en el panel LCD es irritante:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Uso correcto del panel táctil
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Use sólo un dedo para seleccionar un objeto en el panel táctil.
Si el panel táctil recibe presión en dos o más puntos al mismo tiempo, es posible que se seleccione un objeto que no sea el que se desea.
ATENCIÓN
ADVERTENCIA