Recommandations
Exigences des systèmes critiques, des alarmes et de manutention
Les fonctions système et les indicateurs d'alarme critiques nécessitent un équipement de protection indépendant et redondant et/ou un verrouillage mécanique des commandes.
Si pour une raison quelconque, l'afficheur Ethernet pour huit appareils FDM128 ne fonctionne plus (par exemple, suite à une défaillance du rétroéclairage), il peut être difficile, voire impossible, d'identifier une fonction. Les fonctions qui pourraient présenter un risque si elles n'étaient pas exécutées immédiatement, telles que l'arrêt d'urgence, doivent être fournies indépendamment de l'Afficheur FDM128 .
La conception du système de commande doit prendre en compte simultanément :
-
Un Afficheur FDM128 défaillant.
-
L'incapacité de l'opérateur à contrôler les disjoncteurs ou à répondre aux erreurs détectées à l'aide de l'Afficheur FDM128 .
Manipulation de l'écran LCD
Les caractéristiques suivantes sont spécifiques à l'écran LCD et sont considérées comme normales :
-
L'écran LCD peut présenter des inégalités de luminosité sur certaines images. Ces images peuvent se présenter de manière différente si on les regarde avec un angle de vision différent de celui spécifié. Des ombres ou une diaphonie peuvent également apparaître sur les bords des images.
-
Les pixels de l'écran LCD peuvent contenir des points noirs et blancs et l'affichage des couleurs peut sembler évoluer sur la durée.
-
Lorsque la même image est affichée sur l'écran de l'unité pendant une longue période, une image rémanante peut apparaître après le changement de l'image. Dans ce cas, mettez l'Afficheur FDM128 hors tension, attendez 10 secondes, puis redémarrez l'unité.
ATTENTION |
|---|
|
BLESSURES GRAVES DE L'ŒIL ET DE LA PEAU
Le liquide présent dans le panneau LCD contient un
produit irritant :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Utilisation correcte du panneau tactile
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
N'utilisez qu'un seul doigt pour sélectionner un objet sur le panneau tactile.
Si le panneau tactile reçoit des pressions en plusieurs points simultanément, un objet imprévu pourrait être sélectionné.
ATTENTION
AVERTISSEMENT