990-91406D-024

Localização dos disjuntores

Localização dos disjuntores nas nobreaks 3:1

10-40 kVA 3:1 220 VDC nobreak

50-80 kVA 3:1 220 VDC nobreak

100-120 kVA 3:1 220 VDC nobreak

10-40 kVA 3:1 384 VDC nobreak

60-80 kVA 3:1 384 VDC nobreak

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.