990-91375D-023

Kople signalkablene for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VXL UPS

MERK: Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,5 mm2.
  1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
  2. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.
  3. Fjern dekselet på batteribryteren.
  4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet.
  5. Kople til signalkabler:
    1. Kople signalkablene til meldekontakten (1,4).
    2. Kople signalkablene til underspenningsspolen (D1, D2).
    3. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.

    Koplinger for meldekontakter og for underspenningspoler til konfigurasjon med 1–4 batteribryterskap

    Koplinger for meldekontakter til konfigurasjon med 5–8 batteribryterskap

    Koplinger for underspenningspoler til konfigurasjon med 5–8 batteribryterskap

  6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
  7. Før signalkablene separat fra strømkablene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?