990-91379H-007

Προβολή ρύθμισης για τη συμμετοχή του UPS ως πηγής κατανεμημένης ενέργειας (Distributed Energy Source - DES)

Ένα σύστημα UPS που περιλαμβάνει μπαταρία έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κατανεμημένος ενεργειακός πόρος (DER) χρησιμοποιώντας ενέργεια από την μπαταρία αντί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία του φορτίου. Ένα εξωτερικό σύστημα μπορεί να ζητήσει από το UPS να μεταβεί από τη λειτουργία διπλής μετατροπής στη λειτουργία μπαταρίας όταν ανιχνεύεται πτώση συχνότητας στο δίκτυο. Αυτό θα μειώσει το φορτίο στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο φορτίο στην έξοδο του UPS και θα υποστηρίξει τη σταθεροποίηση της συχνότητας του ηλεκτρικού δικτύου. Όταν λήξει η διάρκεια υποστήριξης, το εξωτερικό σύστημα θα τερματίσει το αίτημα και το UPS θα μεταφερθεί ξανά σε λειτουργία διπλής μετατροπής και θα εισάγει το φορτίο στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα UPS πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε ρύθμιση γρήγορης εφεδρείας συχνότητας (FFR) για να συμμετέχει ως DER. H FFR είναι διαθέσιμh μόνο σε περιορισμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

όροι συμμετοχής DER για το UPS:

  • Η λειτουργία DER είναι ενεργοποιημένη για το UPS.

  • Η επαφή εισόδου για το UPS παρέχεται από την Genset δεν είναι ενεργό/δεν έχει ενεργοποιηθεί.

  • Η μπαταρία είναι λειτουργική.

  • Ο τρόπος λειτουργίας του UPS είναι η λειτουργία με μετατροπέα ή o τρόπος λειτουργίας eConversion/ECO.

  • Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (SoC) είναι πάνω από το ρυθμισμένο ελάχιστο επίπεδο.

  • Η έξοδος του UPS δεν είναι υπερφορτωμένη.

  • Ο σύνδεσος επικοινωνίας με τον εξωτερικό ελεγκτή είναι ενεργός.

  • Μια εντολή επιτρεπόμενης συμμετοχής από τον εξωτερικό ελεγκτή είναι ενεργή.

  • Το χρονικό όριο της εισόδου δεν έχει επήλθε.

  1. Αγγίξτε Διαμόρφωση > UPS διάδρασης δικτύου.

    Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής DER, το UPS είναι έτοιμο να συμμετάσχει ως DER και η οθόνη θα εμφανίσει Το UPS είναι έτοιμο να συμμετάσχει ως DER: Ενεργοποίηση Όταν λαμβάνεται εντολή συμμετοχής DER από το εξωτερικό σύστημα διαχείρισης μέσω προστατευμένου Modbus, τότε ζητείται η συμμετοχή του UPS ως DER: Ενεργοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.