990-91379F-031

Utför ett test av Spot-läget för batteri

OBS: Det är endast tillåtet att utföra ett test av SPoT-läge för batteri i vissa länder. Se lokal/nationell lagstiftning.

Förutsättningar:

  • Enhetsbrytaren UOB måste vara frånslagen

  • UPS-driftläget måste vara statiskt förbikopplat (bypass)

  • Batteribrytaren (-arna) BB måste vara slutna

  • Det får inte finnas några fel i enhetens display

  • Den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB måste vara sluten

  • Utgångsspänningen och frekvensen måste ligga inom tolerans

Denna funktion utför ett batteriurladdningstest utan att det behövs en lastbank. När batteriets SPoT-läge testas är växelriktaren PÅ medan UPS är i begärt statiskt bypassläge. Under testet genomför UPS ett kalibreringstest för batteridriftstiden och justerar den beräknade driftstiden i enlighet med testresultaten.

Utgångseffekten kan justeras manuellt från 0 till 100 % belastning så att den ligger så nära driftförhållandena som möjligt.

Testet stoppas när batterispänningen har nått sitt avstängningsnivå, eller när den fördefinierade urladdningsnivån har uppnåtts.

OBS: SPoT-läget för batteri måste aktiveras av Schneider Electric under servicekonfigurationen innan det här testet är tillgängligt.
  1. Välj Tester > SPoT-läge för batteri från hemskärmen på displayen.
  2. Verifiera att förutsättningarna för att utföra ett test är uppfyllda på sida 1 i menyn för SPoT-läge för batteri och bekräfta att belastningen är strömsatt om UOB är öppen under denna procedur. Tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  3. På sidan 2 följer du den checklista som anges. Tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  4. Ställ in batteriets urladdningsnivå och uteffektnivå på sida 3. Tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  5. Tryck på Starta SPoT-läge för batteri på sida 4 för att starta testet.
    OBS: Om du vill avbryta testet manuellt trycker du på Avbryt SPoT-läge för batteri.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?