990-91379F-031

Uppstart och anslutning av UPS till ett parallellsystem i drift

Använd den här proceduren för att starta en UPS och lägga till den i ett parallellt system som är i drift.

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser.
  1. På den här UPS:en, slå till enhetens ingångsbrytare UIB (om den är öppen).
    Displayen sätts på. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  3. Generellt uppstartsförfarande:
    OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. Slå till den statiska ingångsbrytaren SSIB (om sådan finns) för den här UPS:en.
    2. Slå till bypassbakströmsbrytare BF2 (om sådan finns) för den här UPS:en.
    3. Slå till batteribrytarna för den här UPS:en.
    4. Slå till enhetens utgångsbrytare UOB för den här UPS:en.
    5. På den här UPS:en, välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller tryck på knappen Växelriktare PÅ (håll intryckt i fem sekunder) på systemstyrenheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?