990-91381C-007

Διασυνδέστε το UPS με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης

  1. Σπρώξτε το UPS στη θέση του, δίπλα στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει.
  2. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης και στο UPS με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το δάπεδο. Οι τροχοί δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το ερμάριο είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  3. Διασυνδέστε το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης και το UPS στην μπροστινή πλευρά με βίδες, όπως υποδεικνύεται
  4. Εγκαταστήστε το επάνω άγκιστρο. Το επάνω άγκιστρο αφαιρέθηκε νωρίτερα από την πλευρά του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης.
  5. Ανοίξτε την εσωτερική θύρα στο UPS.
  6. Αφαιρέστε τις δύο ειδικές βίδες από το UPS και χρησιμοποιήστε τις για οπίσθια διασύνδεση μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS, όπως υποδεικνύεται.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;