990-91381A-012

Raccordement de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance

  1. Mettez l'ASI en place à côté de l'armoire de bypass de maintenance. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent.
  2. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  3. Raccordez l'armoire de bypass de maintenance et l'ASI à l'avant à l'aide des vis comme indiqué
  4. Installez le support supérieur. Le support supérieur a été retiré du côté de l'armoire de bypass de maintenance plus tôt.
  5. Ouvrez la porte intérieure dans l'ASI.
  6. Retirez les deux vis spéciales de l'ASI et utilisez-les pour l'interconnexion arrière entre l'armoire de bypass de maintenance et l'ASI, comme indiqué.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?