990-91381A-012

Préparation de l'ASI à la connexion interne des jeux de barres

  1. Repositionnez le jeu de barres PE dans l'ASI :
    1. Débranchez le câble CEM, le support de câble CEM et les câbles de liaison du jeu de barres PE. Notez la connexion des câbles sur la barre de terre.
    2. Retirez et jetez le jeu de barres de cuivre.
    3. Déplacez le jeu de barres PE pour l'installer dans son nouvel emplacement.
    4. Tenez le support du câble CEM et tirez doucement sur l'extrémité du câble CEM pour l'allonger. Raccordez le câble CEM au jeu de barres PE.
    5. Raccordez les câbles de liaison au jeu de barres PE.
  2. Pliez les rabats de la zone M vers le haut sur la boîte en plastique. Ceci est nécessaire pour faire de la place pour les jeux de barres internes entre l'armoire de bypass de maintenance et l'ASI.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?