990-91381D-025

Przygotowanie zasilacza UPS na wewnętrzne połączenie szynoprzewodów

  1. Zmień położenie szynoprzewodu PE w zasilaczu UPS:
    1. Odłącz kabel EMC, uchwyt na kabel EMC i kable łączące od szynoprzewodu ochronnego. Pamiętaj o połączeniu kabli w szynoprzewodzie uziemiającym.
    2. Zdemontuj i wyrzuć miedziany szynoprzewód.
    3. Przesuń szynoprzewód ochronny do nowej pozycji.
    4. Przytrzymaj uchwyt kabla EMC i delikatnie pociągnij za koniec kabla EMC, aby wydłużyć jego długość. Podłącz ponownie kabel EMC do szynoprzewodu ochronnego PE.
    5. Ponownie podłącz kable łączące do szynoprzewodu ochronnego.
  2. Tylko zasilacze UPS z oddzielną plastikową skrzynką: Odegnij klapki strefy M na plastikowej skrzynce. Jest to konieczne w celu zapewnienia przestrzeni na wewnętrzne szynoprzewody między szafą obejścia serwisowego i zasilaczem UPS. Pomiń ten krok, jeśli skrzynka jest zintegrowana z wewnętrznymi drzwiczkami zasilacza UPS. Zintegrowanej skrzynki nie trzeba modyfikować, aby mieściła się razem z wewnętrznymi szynoprzewodami.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.