990-91379E-022

Piekaftoppingsmodus inschakelen

Piekaftoppingsmodus hiermee kan de UPS het stroomverbruik van de netvoeding verminderen tijdens piekperioden en vermogen naar de belasting aanvullen met vermogen van de batterij.

OPMERKING: Piekaftoppingsmodus moet tijdens de serviceconfiguratie lokaal door Schneider Electric worden geactiveerd om deze selectie beschikbaar te maken, maar moet via een externe softwaretoepassing worden beheerd. De externe softwaretoepassing wordt verbonden via beveiligd schrijven voor Modbus. Neem contact op met Schneider Electric voor meer informatie.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Net-interactieve UPS.
  2. Selecteer Piekaftoppingsmodus als u deze functie wilt inschakelen.
  3. Tik op Beveiligde Modbus om de vooraf ingestelde toetsen voor beveiligd tegen schrijven voor Modbus opnieuw te configureren. Beveiligde Modbus is een versleuteld bidirectioneeldat gebruik maakt van uitwisselingssleutels en verificatiecodes. De schrijfverzoeken voor de instellingen van de piekaftoppingsmodus via het externe systeem worden alleen geaccepteerd door de UPS als ze aan de vereisten van het handshake-protocol van Beveiligde Modbus voldoen.
  4. Tik op OK om uw instellingen te bevestigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?