990-91381D-022

Systemen voorbereiden voor invoer van de signaalkabels aan de bovenzijde

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  1. De UPS gereedmaken voor kabels:
    1. Verwijder de dekplaat.
    2. Verwijder de wartelplaten en de borstelplaten van de bovenzijde van de UPS.

      Vooraanzicht van de UPS

    3. Voor installatie zonder doorvoeringen: Plaats de borstelplaten terug.
    4. Voor installatie met doorvoeringen: Boor een gat in de wartelplaten voor doorvoeringen, installeer doorvoeringen en plaats de wartelplaten terug.
  2. Leid de signaalkabels zoals afgebeeld om de Class 2/SELV kabels van de non-Class 2/non-SELV kabels te scheiden. Een verdeler binnen de kabelgoot scheidt de kabels.

    Vooraanzicht van de UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?