990-91381C-007

Προετοιμασία για καλώδια σήματος σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Προετοιμασία του UPS για καλώδια σήματος:
    1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
    2. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη και τις πλάκες ψήκτρας από το επάνω μέρος του UPS.

      Μπροστινή όψη του UPS

    3. Για εγκατάσταση χωρίς δακτυλίους: Εγκαταστήστε εκ νέου τις πλάκες ψήκτρας.
    4. Για εγκατάσταση με δακτυλίους: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για δακτυλίους, εγκαταστήστε τους δακτυλίους και εγκαταστήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
  2. Περάστε τα καλώδια σήματος όπως υποδεικνύεται για να διαχωρίσετε τα καλώδια Class 2/SELV από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV. Ένα διαχωριστικό μέσα στο κανάλι καλωδίων διαχωρίζει τα καλώδια.

    Μπροστινή όψη του UPS

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;