990-91379H-031

Aktivera Peak shaving mode

Peak shaving mode gör det möjligt för UPS:en att minska strömförbrukningen från elnätets huvudmatning under toppbelastningsperioder och att komplettera strömförsörjningen till lasten med ström från batteriet.

OBS: Peak shaving mode måste aktiveras lokalt av Schneider Electric under servicekonfiguration för att göra detta val tillgängligt, men det måste styras via en fjärransluten programvara. Fjärrprogramvaran ansluts via skyddad skrivning för Modbus. Kontakta Schneider Electric för mer information.

  1. Från startskärmen på displayen, välj Konfiguration > Nätinteraktiv UPS.
  2. Välj Peak shaving mode om du vill aktivera den här funktionen.
  3. Tryck på Skyddad Modbus för att visa de förhandsdelade nycklarna för den skyddade skrivningen för Modbus. Du kan ändra de förhandsdelade nycklarna direkt på den här skärmen eller trycka på knappen Generera nya nycklar för att automatiskt generera nya nycklar. Skyddad Modbus är ett krypterat dubbelriktat handskakningsprotokoll som använder utbytesnycklar och autentiseringskoder. Skrivförfrågningar om inställningar för peak shaving mode från det externa systemet accepteras endast av UPS:en om de uppfyller kraven i Skyddad Modbus handskakningsprotokoll.
  4. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.