990-91379G-023

Aktiver Modus for effekttopputjevning

Med Modus for effekttopputjevning kan UPSen redusere effekten som forbrukes fra strømforsyningen i perioder med topper, og tilføre strøm til lasten fra batteriet.

MERK: Modus for effekttopputjevning må aktiveres lokalt av Schneider Electric under tjenestekonfigurasjonen for at dette alternativet skal være tilgjengelig, men den må styres via en ekstern programvare. Den eksterne programvaren er koplet til via beskyttet skriving for Modbus. Ta kontakt med Schneider Electric for mer informasjon.

  1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Elnettsinteraktiv UPS.
  2. Velg Modus for effekttopputjevning hvis du vil aktivere denne funksjonen.
  3. Trykk på Beskyttet Modbus for å konfigurere de forhåndsdelte nøklene for beskyttet skriving for Modbus på nytt. Beskyttet Modbus er en kryptert toveis kommunikasjonsprotokoll som bruker utvekslingsnøkler og autentiseringskoder. UPSen aksepterer bare skriveforespørselen for innstillingene til modus for utjevning av effekttopper hvis de består kravene fra kommunikasjonsprotokollen fra Beskyttet Modbus.
  4. Trykk på OK for å bekrefte innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?