990-91379H-025

Przeprowadzanie testu trybu SPoT z baterią w pojedynczym zasilaczu UPS

NOTYFIKACJA
Ryzyko spadku obciążenia
Obciążenie nie jest zasilane przez zasilacz UPS podczas testu Trybu SPoT z baterią. Przed rozpoczęciem testu Trybu SPoT z baterią wyłącz wszelkie podłączone obciążenia lub zapewnij im inne źródła zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
  • Baterie zostaną rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC, co spowoduje krótki czas pracy baterii po teście aż do pełnego naładowania baterii.
  • Częste testy baterii lub ich kalibracja mogą wpłynąć na ich żywotność.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Przeprowadzanie testu trybu SPoT z baterią jest legalne tylko w niektórych krajach/regionach. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi. Tryb SPoT z baterią musi być włączony przez serwis Schneider Electric podczas jego uruchomienia.

Ogólne wymagania wstępne dla pojedynczego systemu UPS (zawsze zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi wymienionymi na zasilaczu UPS, ponieważ są one unikalne dla systemu):

  • Wyłącznik UOB musi być otwarty.

  • Tryb pracy zasilacza UPS musi być ustawiony na Żądane obejście statyczne.

  • Urządzenia rozłączające baterię BB muszą być zamknięte.

  • Nie może być żadnych wykrytych usterek nadzoru.

  • Wyłącznik SSIB musi być zamknięty.

  • Wyłącznik UIB musi być zamknięty (jeśli jest obecny).

  • Wyłącznik BF2 musi być zamknięty (jeśli jest obecny).

  • Napięcie wyjściowe i częstotliwość muszą mieścić się w określonych granicach.

Funkcja ta przeprowadza test rozładowywania baterii bez konieczności użycia obciążnicy. Podczas testu trybu SPoT z użyciem baterii falownik jest włączony, a zasilacz UPS znajduje się w trybie żądanego obejścia statycznego. Podczas testu zasilacz UPS przeprowadza test kalibracji czasu pracy bateryjnej (jeśli spełnione są warunki testu czasu pracy bateryjnej, patrz Rozpoczęcie testu kalibracji czasu pracy) i odpowiednio dostosowuje szacowany czas pracy.

Moc wyjściową można ręcznie dostosować od 0 do 100% obciążenia, aby była możliwie jak najbardziej zbliżona do warunków pracy.

Test zostaje zatrzymany, gdy napięcie baterii osiągnie poziom zamknięcia lub gdy zostanie osiągnięty określony poziom rozładowania.

UWAGA: Aby test trybu SPoT z baterią był dostępny, przedstawiciel Schneider Electric musi go włączyć podczas konfiguracji serwisowej.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Testy > Tr. SPoT z baterią.
  2. Na stronie 1 menu Tryb SPoT z baterią sprawdź, czy spełnione są wstępne wymogi do przeprowadzenia testu i upewnij się, że obciążenie jest zasilane, jeśli podczas procedury jest otwarty wyłącznik UOB. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  3. Na stronie 2 postępuj zgodnie z podaną listą kontrolną. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  4. Na stronie 3 ustaw poziom rozładowania baterii i mocy wyjściowej. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  5. Na stronie 4 naciśnij przycisk Włącz tr. SPoT z baterią, aby uruchomić test.
    UWAGA: Jeśli chcesz ręcznie zatrzymać test, naciśnij przycisk Wył. tr. SPoT z baterią.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.