990-91379H-025

Uruchomienie z trybu pracy z obejściem serwisowym dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minut.
  2. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli jest).
  3. Zamknij urządzenie rozłączające prąd zwrotny obejścia BF2 (jeśli jest).
  4. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
  5. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  6. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz B z blokady SKRU.
  7. Włóż klucz B do blokady urządzenia rozłączającego wyjście jednostki (UOB) i przekręć klucz.
  8. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki (UOB).
  9. Otwórz urządzenie rozłączające obejście serwisowe (MBB).
  10. Obróć i wyjmij klucz A z blokady urządzenia rozłączającego obejście serwisowe MBB.
  11. Włóż klucz A do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  12. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik włączony.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.