990-91379H-025

Rozpoczęcie testu kalibracji czasu pracy

Ta funkcja służy do kalibracji szacowanego poziomu pozostałej wartości czasu pracy baterii. W tym teście zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy bateryjnej, a baterie zostają rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC. Na podstawie czasu, który upłynął i informacji o obciążeniu można obliczyć pojemność baterii i skalibrować szacowany czas pracy.

Firma Schneider Electric zaleca przeprowadzenie testu kalibracji czasu pracy przy uruchomieniu systemu, wymianie baterii lub po dokonaniu zmian w rozwiązaniu bateryjnym.

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
  • W trakcie testu kalibracji stan naładowania baterii zostanie znacznie obniżony. W razie awarii zasilania system nie będzie w stanie zasilić obciążenia.
  • Baterie zostaną rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC, co spowoduje krótki czas pracy baterii po kalibracji, aż do pełnego naładowania baterii.
  • Częste testy baterii lub ich kalibracja mogą wpłynąć na ich żywotność.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Wymogi wstępne:

  • Brak krytycznych alarmów.

  • Bateria musi być w 100% naładowana.

  • Poziom obciążenia musi wynosić co najmniej 10% i nie może się zmienić o więcej niż 20% podczas testu. Przykład: Jeśli procent obciążenia wynosi 30% na początku testu, test zostanie przerwany, jeśli spadnie poniżej 24% lub wzrośnie ponad 36%.

  • Zasilanie obejścia musi być dostępne.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na normalny, eConversion lub EKO.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik, eConversion, lub EKO.

  1. Dotknij przycisku menu na ekranie głównym.
  2. Wybierz opcje Serwis > Kalibracja cz. pracy > Rozpocznij kalibrację.
  3. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.