バッテリーソリューションの設定
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーの設定には、バッテリー、バッテリーの構成、そして必要な注意事項に関して十分な知識を持つ有資格者以外はアクセスしないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- をタップします。
- バッテリーソリューションタイプが以下のように表示されます。
- 標準Schneider Electric製の標準バッテリーソリューションを使用している場合、特定のバッテリー設定の商用参照名が表示されます。
- カスタムカスタムバッテリーソリューションを使用している場合に表示されます。
- 一般設定をタップし、以下のパラメーターを設定します。注記: 各ページで、OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。
- カスタムバッテリーソリューションの場合のみ:詳細設定をタップして、次の設定を表示します。注記: これらの設定については、Schneider Electric Serviceの担当者が設定を行います。
バッテリータイプ 設定されたバッテリータイプを表示します。 バッテリー中間点接続済み バッテリー中間点が接続されているかどうかを表示します。 温度モニタリングを無効化 温度モニタリングが無効にされているかどうかを表示します。 ブースト充電を許可 ブースト充電が許可されているかどうかを表示します。 ブースト充電は迅速な充電を可能にし、放電したバッテリーをすばやく復元します。
バッテリーの深放電を許可 バッテリー深放電が許可されているかどうかを表示します。この深放電機能は、バッテリー運転中に通常の推奨値より低い電圧レベルでのバッテリーの放電を許可します。バッテリーが損傷する恐れがあることに注意してください。 バッテリーの自動切断を有効化 バッテリーの自動切断が有効になっているかどうかを表示します。この機能は、UPS出力がオフになっていて、バッテリーを充電できない状態が以下に示す期間続くと、バッテリーブレーカーをトリップして、バッテリーの深放電を回避します。 -
2週間。
-
10分(バッテリーセル電圧が低電圧シャットダウンレベルを下回った場合)。
ブロックあたりのバッテリー容量(Ah) 各バッテリーブレーカーに接続されているバッテリーバンクの、バッテリーブロックあたりのバッテリー容量をアンペア時で表示します。 並列バッテリーストリング数 各バッテリーブレーカーに接続されているバッテリーバンクの、並列に接続されているバッテリーストリングの数を表示します。 ストリングあたりのバッテリー数 バッテリーストリングあたりのバッテリーブロックの数を表示します。 ブロックあたりのバッテリーセル数 バッテリーブロックあたりのバッテリーセル数を表示します。 バッテリーセル直流電圧(V) フロート電圧を表示します。 フロート充電はすべてのタイプのバッテリーに使用できる基本的な充電機能で、充電器によって自動的に開始されます。
ブースト電圧を表示します。 ブースト充電は迅速な充電を可能にし、放電したバッテリーをすばやく復元します。
均等電圧を表示します。 均等充電はオープンセルバッテリーの電圧のばらつきを均等化する際に使用されます。この充電方法では最も高い充電電圧レベルを使用します。均等充電を実施するとオープンセルバッテリーによって水が蒸発するため、充電の完了後に補水する必要があります。
充電時間(秒) ブースト充電および均等充電の充電時間を秒単位で表示します。 バッテリーセル直流シャットダウン電圧(V) バッテリーのシャットダウン時のバッテリーセルあたりの電圧レベルを表示します。 公称温度(°C)/公称温度(°F) 公称温度を表示します。 充電電流率 充電電流率を表示します。 -