990-91379C-018

USBデバイスを使用したUPS設定の復元

注記: UPSは同じUPSで保存された設定のみを受け付けます。他のUPSで保存された設定を再利用することはできません。
設定はUPSが保守バイパス運転モードまたはオフモードになっている場合にのみ復元できます。
注記: ディスプレイの電源がオフになるため、シャットダウンシーケンス後にユニット入力ブレーカー(UIB)を開かないでください。
  1. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのシャットダウン をタップするか、 コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをシャットダウン をタップし、ディスプレイに表示される手順に従います。
  2. 設定 > 保存/復元 を選択します。
  3. 前面パネルを開きます。
  4. USBデバイスをUPSのいずれかのUSBポートに挿入します。
  5. 復元をタップして、保存したUPS設定をUSBデバイスから実装します。システムレベルコントローラーが自動的に再起動するのを待ちます。
    注記: 復元プロセスが終了するまでUSBデバイスを取り外さないでください。
  6. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのスタートアップ を選択するか、 コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをスタートアップ を選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?