990-91379B-025

Wyłączenie w tryb obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia .
  2. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz A z blokady SKRU.
  3. Włóż klucz A do blokady wyłącznika obejścia serwisowego MBB i przekręć klucz.
  4. Zamknij wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
  5. Otwórz wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  6. Obróć i wyjmij klucz B z blokady wyłącznika wyjściowego jednostki UOB.
  7. Włóż klucz B do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  8. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony .
  9. Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
  10. Otwórz bezpieczniki baterii.
  11. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?