990-5910G-004

Konfigurer Modbus

Modbus kan konfigureres til det integrerede og til det valgfrie netværksadministrationskort (NMC).

  1. Tryk på Konfiguration > Modbus og vælg Integreret NMC for at konfigurere det integrerede netværksadministrationskort, eller vælg Valgfri NMC for at konfigurere det valgfrie netværksadministrationskort.
    1. Aktivér eller deaktiver Seriel Modbus.
    2. Indstil Paritet til Ingen, Lige eller Ulige.
    3. Indstil Stopbit til 1 eller 2.
    4. Indstil Baud-hastighed til 2400, 9600, 19200 eller 38400.
    5. Indstil Entydigt destinations-id til et tal mellem 1 og 247.
      BEMÆRK: Hver enhed på bussen skal have nøjagtig de samme indstillinger undtagen enhedens adresse, Entydigt destinations-id, som skal være unikt for hver enhed. Der må ikke være to enheder på bussen med samme adresse.
    6. Tryk på OK for at gemme indstillingerne, og tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
    7. Aktivér eller deaktiver TCP-modbus.
    8. Vælg Port 502 eller Port [5000 til 32768].
    9. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?