UPS-tilstande
Normal drift
I normal drift forsynes lasten med konditioneret strøm fra UPS'en.
Batteridrift
Hvis hovedforsyningen afbrydes, skifter UPS-systemet til batteridrift og forsyner lasten med konditioneret strøm fra jævnstrømskilden.
Anmodet statisk bypassdrift
UPS-systemet kan overføres til anmodet statisk bypassdrift med en kommando via displayet. Når systemet er i anmodet statisk bypassdrift, forsynes lasten fra bypasskilden. Hvis der registreres en fejl, skifter UPS'en til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hvis hovedforsyningen afbrydes under anmodet statisk bypassdrift, skifter UPS'en til batteridrift.
Tvungen statisk bypassdrift
UPS'en er i tvungen statisk bypassdrift som følge af en kommando fra UPS'en, eller fordi brugeren har trykket på knappen OFF for vekselretteren på UPS'en. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten fra bypasskilden.
Intern vedligeholdelsesbypassdrift via intern vedligeholdelsesafbryder (IMB)
Når den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) er lukket, skifter UPS'en til intern vedligeholdelsesbypassdrift. Lasten forsynes med ukonditioneret strøm fra bypasskilden. Service og udskiftning kan udføres på power-moduler, det statiske bypass-switchmodul og på controllerboksen under intern vedligeholdelsesbypassdrift via den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB). Den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) kan kun anvendes i enkeltsystemer og i forenklede 1+1 parallelsystemer uden en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder.
Ekstern vedligeholdelsesbypassdrift via vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
Når vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB) er lukket i det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel/-kabinet eller tredjepartsafbydertavle, skifter UPS'en til ekstern vedligeholdelsesbypassdrift. Lasten forsynes med ukonditioneret strøm fra bypasskilden. Service og udskiftning kan udføres på hele UPS'en under ekstern vedligeholdelsesbypassdrift via vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
Statisk bypass-standbydrift
Statisk bypass-standby kan kun aktiveres for en enkelt UPS i et parallelsystem. UPS'en går i statisk bypass-standbydrift, hvis UPS'en forhindres i at gå i tvungen statisk bypassdrift, og de andre UPS'er i parallelsystemet kan forsyne lasten. I statisk bypass-standby er udgangen på den pågældende UPS slået FRA. UPS'en overfører automatisk til den foretrukne driftstilstand, så snart det er muligt.
Batteritest
UPS'en er i batteritesttilstand, når UPS'en udfører en batteriselvtest eller en batterikalibrering.
ECO-tilstand
Med ECO-tilstand kan UPS'en konfigureres til at bruge anmodet statisk bypass, hvor lasten forsynes via bypass, som den foretrukne driftstilstand under foruddefinerede forhold. Hvis der registreres en fejl (bypass-spænding uden for tilladt afvigelse, udgangsspænding uden for tilladt afvigelse osv.), skifter UPS'en til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Den primære fordel ved ECO-tilstand er, at strømforbruget reduceres. Hvis hovedforsyningen afbrydes, skifter UPS'en til batteridrift, så forsyningen af lasten ikke afbrydes. Batterierne oplades, når UPS'en er i ECO-tilstand.
ECOnversion-tilstand
Med ECOnversion kan UPS'en forsyne den aktive del af lasten via statisk bypass. Vekselretteren holdes kørende parallelt med bypasskilden og forsyner den reaktive del af lasten. UPS'ens indgangseffektfaktor fastholdes tæt på 1, uafhængigt af lasteffektfaktoren, eftersom den reaktive del af lasten reduceres væsentligt i UPS'ens indgangsstrøm. Hvis forbindelsen til hovedforsyningen afbrydes, vil vekselretteren straks fastholde udgangsspændingen, så afbrydelser og udfald under skift fra ECOnversion-tilstand stort set elimineres. Batterierne oplades, når UPS'en er i ECOnversion-tilstand.