990-5910G-004

Gem UPS-indstillingerne på en USB-enhed

BEMÆRK: UPS'en kan kun acceptere indstillinger, der oprindeligt blev gemt fra samme UPS. Indstillinger gemt fra andre UPS'er kan ikke genbruges.
  1. Tryk på Konfiguration > Gem/gendan.
  2. Åbn frontpanelet.
  3. Sæt USB-enheden i USB-port 1 på UPS'en.
  4. Tryk på Gem for at gemme de nuværende UPS-indstillinger på USB-enheden.
    BEMÆRK: Fjern ikke USB-enheden, før processen med at gemme er færdig.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.